This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:SN65DSI86 eDP 源端 PHY 测试

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/685995/sn65dsi86-sn65dsi86-edp-source-phy-test

器件型号:SN65DSI86

大家好、  

我们的一位客户在进行 eDP 合规性测试时要求在 SN65DSI86上设置工具和配置。 我在 E2E 上搜索并发现此主题与我的问题相关。 但是、我不明白为什么合规性测试需要电池板的 EDID。 您能解释一下吗? 此外、是否有程序可以了解如何在寄存器设置方面设置 SN65DSI86以进行 eDP 合规性测试? 请注意。  

此致、  

Leroy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Leroy、

    需要使用该面板的 EDID 为特定面板配置其他 SN65DSI86寄存器。 为了阐明数据表的第8.4.5.12和8.4.5.12.1节、请指定如何生成符合性模式、但对于特定应用、仍必须设置所用通道数、时钟速率和其他寄存器(EDID 信息)。 数据表中的表15中列出了生成 HBR 2合规性眼图的步骤。

    以下是 HBR 2兼容模式的一些一般步骤:

    1) 1) TEST2引脚被上拉。
    2) 2)寄存器 ADD:0xFFh 设置为"07"
    3)寄存器 ADD:0x16h 设置为"01"
    4)寄存器 ADD:0xFFh 设置为"00"
    5)寄存器 ADD:0x5A[0]设置为0
    6)寄存器 ADD:0x96h 设置为"0110"

    此外、对于合规性测试、软件将需要更改预加重设置。