This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD2E007:TPD2E007的 EFT 规格

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD2E007

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/710288/tpd2e007-eft-spec-of-tpd2e007

器件型号:TPD2E007

尊敬的所有人:

我在 TPD2E007的数据表中未找到 IEC 61000-4-4 (EFT)技术规格。

您能否提供 IEC 61000-4-4 (EFT)规范?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我必须检查。 我可以告诉您、如果它不在数据表中、我们无法保证该规格。

    此致、
    Cameron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我看到您在电子邮件主题中。 我将关闭此主题并通过电子邮件回复。