This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD234:SN65HVD234

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/709300/sn65hvd234-sn65hvd234

器件型号:SN65HVD234

是否有最小端接电阻值(跨越 CANH 和 CANL)来保证 R 输出将正确复制 D 输入端发送的数据?  我们的电源控制软件存在问题、这取决于在 R 引脚上接收到的数据与在 D 引脚上传输的数据相同。  如果 CAN 总线未端接、R 引脚数据将损坏、但我们不希望在设备中包含120欧姆电阻器。  在实验中、大约2K 欧姆似乎达到了目的、但我想知道我是否可以依赖最小值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    端接用于使总线在被驱动为显性状态后返回到隐性状态、并抑制传输线上的任何反射。 电缆两端的电阻值通常为120欧姆。 如果电缆端接、则不必将该电阻器包含在节点本身中。 这是一个解决方案吗?

    电阻器的值基于电缆的特性阻抗(典型值为120欧姆)、以减少反射。 使用较大的值将延长显性到隐性转换的下降时间(限制数据速率)、并可能允许反射影响数据。

    有关 CAN 端接的更多信息、请参阅数据表的第11.2.1节。

    请告诉我这是否有帮助。

    此致、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    此问题实际上源自最终测试。 在本测试结束时、操作单元与其线束断开连接、从而切断单元的电源。 这将指示单元的微处理器关闭。 遗憾的是、此过程还会断开 CAN 上的120欧姆负载、并破坏 CAN 数据返回到微控制器的能力。 在这种情况下、它不会关闭。 在实验中、我们在 CANH 和 CANL 上放置了一个 R-box、发现大约2K 是使接收数据与传输数据匹配所需的全部。 此负载电阻使装置正常关闭。 有人建议、如果该值足够大、我们可以将该电阻器包含在产品中、因为它对外部负载电阻的影响很小。 最小端接电阻是否有保证值?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    2K 欧姆电阻器工作正常、可使器件在与总线隔离时正常运行、而不会显著影响连接性能。 该电阻器的最大值取决于器件运行的数据速率以及线路上的电容(隔离时可忽略不计)、因此我无法保证特定的值。

    当您将设备重新连接到总线时、总线是否也会终止? 如果是这种情况、总线终端应抑制信号反射。
    您能够在器件上包含的电阻器范围是多少?

    此致、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    感谢您的回答。 我们希望包含一个足够小的电阻器、以便在最终测试期间终止总线、但也不能足够小、以便在正常车辆安装中过度终止总线、该安装可能具有1个或2个终端电阻器。 我怀疑2K 可以完成这项工作、但我只尝试了几个装置。 我们通过实验发现、CAN xcvr 将驱动电阻降至大约11欧姆、因此即使是60欧姆负载、2K 也不会导致并联问题。 我只是希望得到一个确定的最小值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    遗憾的是、这方面没有具体的答案。 大多数 CAN 器件仅在端接的标准60 Ω 负载下指定其输出振幅。 与此并联的电阻越小、总线的负载越多、器件保持输出振幅的难度就越大。 我唯一能真正与此相关的指标是为此器件指定的允许节点数、但这并不能直接转换为并联电阻。 我估计这将提供大约53.3欧姆的最大允许负载。 一些较新的器件在50欧姆的负载条件下也具有基准电压。

    这更是有关系统中可接受幅度裕度的特定工程选择。 与端接并联的2K 欧姆电阻确实在上述两种规格范围内、因此如果这在实验中有效、听起来非常适合系统。
    如果您仍然关注该值或希望优化性能、我建议您使用不同的值进行更多实验、并使用连接到总线的示波器进行测试、以观察每种情况下发生的振幅差异。

    对没有更明确的答案表示歉意。 我希望这将有助于您找到最终解决方案。

    此致、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    没问题。 我感谢各位的答复。  谢谢!