This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25CP104A:有关信号放大的问题

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: DS25CP104A, DS10CP154A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/686089/ds25cp104a-the-issue-about-signal-amplified

器件型号:DS25CP104A
主题中讨论的其他器件: DS10CP154A

尊敬的先生

我们  在新项目中使用了 TI DS25CP104A。

发现问题。

LVDS 信号 已被 DS25CP104A 放大、即使我们将增益设置 为最小值也是如此。 而被放大的信号会 干扰 WiFi 和 BLE。

如果 LVDS 信号 不通过 IC DS25CP104A、则问题已得到解决。

您能帮我提供一些建议来解决这个问题吗?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LVDS 信号通常具有低 EMI。  可能是导致灵敏度的布局。  如果没有有关布局和应用的其他信息、很难提供帮助。

    您还可以尝试具有较慢输出边沿速率的 DS10CP154A。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lee
    感谢您的回复!
    您需要什么信息? Sch?布局?
    如果可以帮助解决我的问题,我将提供您需要的信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    原理图和布局至少可以帮助我为您提供有关可能解决方案的反馈。
    此致、
    Lee
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lee

    因为附件是我的设计文件。

    供参考。

    希望你们能给我一些建议,这是一个紧急和重要的情况。

    非常感谢!

    e2e.ti.com/.../TI-DS25CP104.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bin、

    什么是数据速率?

    在哪里可以找到 TLCMI201的数据表?

    对于 具有快速边沿速率 的器件、包含如下所示信号残桩的布局往往会导致眼图张开问题。

    此致、

    Lee