This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB211:TUSB211信号衰减

Guru**** 2586935 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/709449/tusb211-tusb211-signal-attenuate

器件型号:TUSB211

您好、先生、

如果我们的客户希望按如下方式使用、 信号衰减如何? 有任何风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TUSB211可在所述情况下工作。 不过、您必须调整 TUSB211的 EQ 值以补偿损耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    是否存在与主机/连接器相连的哪一侧的问题?

    我们的设计是 D1侧连接到主机、D2侧连接到连接器。

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TUSB211的方向无关紧要。 您应该查看 www.ti.com/.../slla392.pdf