This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6416A:VCCI 和 VCCP 的上电序列

Guru**** 2895520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/685634/tca6416a-power-up-sequence-of-vcci-and-vccp

器件型号:TCA6416A

大家好 、

我的客户想知道是否需要 VCCI 和 VCCP 的上电序列?

Lacey

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lacey、

    器件将保持复位状态、直到 VCCP 高于 POR、所以 VCCP 应第二次上电。 如果无法实现、您还可以将 RESET 引脚连接到 VCCI 上的上拉电阻器、并在 VCCP 之后为 VCCI 供电。

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bobby、
    VCCI 应位于 VCCP 之后。
    VCCI 和 VCCP 之间是否有延迟要求?

    Lacey
    非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Lacey、

    我建议在 VCCP 达到 POR 之前将 VCCI 上拉至至少 I2C 线路 Vcc 的70%、以确保器件在 I2C 线路为高电平时启动。

    同样、如果客户无法执行此操作、他们可以将 RESET 引脚键入 VCCI、以便在 VCCI 通电后对器件进行初始化。

    谢谢、
    -Bobby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、
    序列首先是 VCCI、然后是 VCCP。 正确吗?
    如果客户不将复位引脚上拉至 VCCI、
    根据 VCCI 和 VCCP 的序列、复位顺序是什么?

    Lacey
    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Lacey、

    "因此、顺序首先是 VCCI、然后是 VCCP。 对吗?"
    这是我建议的、因为 VCCP 控制应该最后上电的器件的复位/初始化。

    "根据 VCCI 和 VCCP 的序列、复位顺序是什么?"
    通常、您需要将 RESET 连接到其中一个 Vcc 引脚(如果 MCU 需要进行控制、您可以将 GPIO 连接到该引脚以直接拉低、同时仍连接到 Vcc 引脚)。 如果出于某种原因(我想不出您不想将其连接到 VCCI/VCCP 的任何原因)、则应最后打开复位电源。

    如果连接到 VCCI、那么首先接通哪个侧电源并不重要(这使得操作变得更加简单、因为我们不再关心电源定序)。

    谢谢、
    -Bobby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bobby、
    感谢您的回复!
    因此、如果我们将 VCCI、VCCP 和上拉复位连接到同一个 VCC、应该可以吗?

    Lacey
    非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lacey、

    这也应该很好。

    谢谢、

    -Bobby