This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3122E:电荷泵电容器

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS3122E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/709668/trs3122e-charge-pump-capacitor

器件型号:TRS3122E

您好,团队

如果我的客户 使用电荷泵电容 C1/C2=200nf、C3开路、C4/C5=100nF。

 结果如何?   有什么影响?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lilian、

    TRS3122E 的电荷泵可在倍频器模式或三倍频器模式下运行。 当 Vcc > 2.9V 时、该器件作为倍压器运行、使用 C1、C2作为飞跨电容器、使用 C4、C5作为储能电容器、以输出+-5.4V。 在这种情况下、C3被忽略、并且 C3+、C3-可以保持打开。 当1.65V < Vcc < 2.1V 时、此器件运行为一个三倍频器、使用 C1、C2、C3作为飞跨电容器、使用 C4、C5作为转接电容器以输出+-2.65*Vcc。 请参阅数据表上的第8.3节。

    在给定这些模式下、只要 Vcc 在指定范围内、器件将按预期工作而不使用 C3。 如果没有 C3、器件将无法在较低的电源电压下为储液罐电容器正确充电。

    为了实现最佳性能、数据表中的表1建议在电源为3.0V-3.6V 时 C1、C2值为100nF。 使用较大的飞跨电容器值可能会导致电荷泵输出产生更多噪声、但仍应能够为储能电容器充电。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    感谢您的回答。
    VCC=VL 条件下的表、但如果 VCC=3.3V、VL=1.8V 该怎么办? 有什么不同?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lilian、

    当 VL > Vcc 时、这种区分非常重要。 在这种情况下、电荷泵输出中的纹波会影响逻辑电平。 在 VL < Vcc 的情况下、这不应成为问题。

    此致、
    Eric