This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP119:串联连接问题

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DP119

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/686056/sn75dp119-series-connection-question

器件型号:SN75DP119

尊敬的 TI 员工:

我的设计使用两个 SN75DP119串联连接、但不要在它们之间放置交流耦合电容器。 从数据表中可以看出、SN75DP119具有输入端接电压范围(0~1.7~2V)和输出共模电压(0~1.55~2V)。 那么、这种直接连接是否正常?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不需要、数据输入和数据输出上需要有交流耦合电容器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢您的回复、Michael! 您能更详细地解释一下为什么这不正确吗? 是因为电源可能从一侧流向另一侧? 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果没有交流电容器、驱动器和接收器将不会具有相同的共模电压、这将导致接收器无法正确接收信号。