This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9617B:在一星型拓扑中连接 A 侧和 B 侧

Guru**** 2932750 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/686359/tca9617b-connect-a-side-and-b-side-in-one-star-topology

器件型号:TCA9617B

大家好、

如下图所示、当 TCA9617用于星形拓扑时、 可以将  A 侧与 B 侧与主侧相连吗?  可能是问题吗?  谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lilian、

    是的、您展示的电路将正常。 您希望避免的情况是在同一节点上连接了多个 B 侧、因为来自一个 B 侧的"低"电平输出过高、无法被其他 B 侧检测到(这对于器件处理双向通信的方式很重要)。 不过、在该图中、似乎只有一个 B 侧连接到多个 A 侧、因此您不会看到这个问题。

    此致、
    最大