This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2552:了解如果仅与 USB 闪存驱动器连接、您建议添加的电容器量

Guru**** 2932130 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/686209/tps2552-know-how-much-capacitor-you-will-recommend-to-add-if-it-only-connect-with-usb-flash-drive

器件型号:TPS2552

大家好、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Anna、

    输入和输出电容可提高器件的性能;实际电容应针对特定应用进行优化。 当输出端出现大瞬态电流时、TI 建议在输出引脚上放置一个高值电解电容器。 如果没有大的瞬态电流、输出电容器也可能很小、例如1uF 陶瓷电容器。

    此致、
    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你