This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:DP83867IS 功能设置问题

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867IS, DP83867E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/686106/dp83867is-dp83867is-function-setting-question

器件型号:DP83867IS
主题中讨论的其他器件: DP83867E

您好!  

我们的客户有一些问题需要确认、如下所示:

1) RX_CTRL 模式设置定义(请参阅 DP83867IS DS 第37页)

  对于 Autoneg Disable 函数、如果客户想要设置 Autoneg enable、将设置"0"(MODE3)、对吧?

2) GPIO_0、GPIO_1、LED_2、LED_1模式设置定义的相对时钟引脚(请参阅 DP83867IS DS DS 第37页)

  通常、应该设置模式"1"、对吧?  如果是、何时设置表8和表9?   (请参阅 DP83867IS DS 第38/39页)

3)对于 LED_0设置(请参阅 DP83867IS DS DS 第38页)

  如果客户需要镜像启用设置"1"、并且需要 SGMII 启用设置"1"=>模式4

  否则、如果客户希望镜像禁用设置"0"、并且希望 RGMII 启用设置"0"=> mode0、正确吗?

4)对于镜像定义、我们可以看到"DP83867E SGMII EVM 用户指南"第12页。

  对于 J18至 T1连接、T1双 A 连接至 J18引脚7/8。

                       T1双 B 连接到 J18引脚5/6。

                       T1双 C 连接到 J18引脚3/4。

                       T1双 D 连接到 J18引脚1/2。

 并且基于  DP83867IS DS 第35页镜像模式定义:A->D、B->C 需要设置镜像模式以启用(1)、对吧?

此致、

Kevin Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    1.是的、对于自动协商、将自举保持在模式3 (自举值=0)。
    2. RGMII 的默认时钟偏差为2ns。 通常情况下、这是可以的。 如果处理器有自己的内部延迟并且需要调整该值、则可以使用自举来调整 PHY 内部的延迟。 该值也可以通过 PHY 寄存器进行调整。
    3.是的,你的两个陈述都是正确的。
    4、是的、SGMII EVM 在镜像模式下使用 PHY。

    此致、
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris / RON、

    供参考。

    此致、

    Kevin Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你 Aniruddha。