This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB929-Q1:DS90UB929-Q1

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB929-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/686302/ds90ub929-q1-ds90ub929-q1

器件型号:DS90UB929-Q1

您好!

我意识到 FPD-Link ii 和 iii 协议之间的大部分差异...

我的问题是:

此 FPD-Link iii 部件(PN: DS90UB929-Q1)是否可用于与 FPD-Link ii 解串器 IC 进行部分通信(仅视频) PN: DS90UR124QVSX/NOPB?

我们的实验室需要具有成本效益的 HDMI 转 FPD-Link ii 系统配置、以测试我们的 FPD-Link ii 驱动显示。

非常感谢您在回答此问题时提供的帮助...

谢谢、

Danny Marderoian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    929串行器被设计成与92x (和94x 处于向后兼容模式)解串器兼容。
    同样、124解串器是一款 FPD-Link II 器件、旨在与 C241器件兼容。