This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DP83848C:支持内核4.4?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83848C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/686199/linux-dp83848c-kernels-4-4-supported

器件型号:DP83848C

工具/软件:Linux

尊敬的团队:

请问 DP83848C Linux 驱动程序是否支持内核4.4?

此致、

朱志安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:

    DP83848驱动程序包含在 Linux 4.3中、因此我希望它们也能在4.4中移植。 要进行确认、您可以下载所需的 Linux 内核并检查 PHY 驱动程序部分。

    此致、
    Aniruddha