This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848YB:捆扎引脚上使用的"弱上拉&下拉;电阻值

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/685960/dp83848yb-what-is-the-weak-pullup-resistance-value-used-on-the-strapping-pins

器件型号:DP83848YB

您好!

我的客户想知道器件的捆扎带引脚上使用的"弱上拉"电阻值是多少。 我在数据表第4.9节中没有看到它提到一个值、我想知道我们是否有该信息。  

谢谢

Michael Schneider  

AFA -洛杉矶  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Micheal、

    内部弱上拉电阻在几十千欧姆范围内、约为25千欧。 这并不是一个确切的值、而是应该在不使用搭接电阻器时提供一个缺省模式。

    此致、
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Aniruddha! 假设下拉电阻也为~25k Ω? 很抱歉、我应该在上一个帖子中更广泛一些。