This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1051HV:引脚#5 (Vio)是否接受悬空?

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/709934/tcan1051hv-does-pin-5-vio-accept-floating

器件型号:TCAN1051HV

大家好

我的客户正在其 PCB 上评估 SN65HVD251DR。
但他们正在考虑改用新的 TCAN1051HVDR (V 版本)。
如果他们在其 PCB (专为 SN65HVD251DR 设计)上评估 TCAN1051HVDR、引脚#5 (VIO)将悬空。

有问题吗?
引脚#5 (VIO)应提供3.3V 电压?

请提供建议

此致、
本田。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    VIO 引脚不应悬空、因为该引脚是电源输入。 (可施加3.3V 或5V 电压。) 如果应用需要引脚5悬空、则最好使用 TCAN1051HDR 器件。 该器件的性能与 TCAN1051HVDR 相同、但将引脚5定义为"无连接"。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Max

    感谢您的立即回答。

    此致、
    本田