This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100DF410:最小输入差分电压

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DS100DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/686315/ds100df410-minimum-input-differential-voltage

器件型号:DS100DF410

您好!

在数据表的第7页中、有一个 Vtx2min 值、600mV、这意味着什么?

还有什么其他值 Vtx0 Vtx1?

我们需要在输入端具有最低600mv 的差分电压才能正常工作?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Lorand、

    600mV 是进入40英寸 FR4走线的源极或 FPGA/ASIC 发射电平。 假设您的 FPGA 使用 PRBS31模式传输到40英寸的 FR4线迹-这是最坏的情况- DS100DF410接收器位于该传输线路的末尾。 在这种情况下、FPGA 或 ASIC 应在40英寸布线中具有600mV 的启动电压或信号幅度。 对于布线长度小于40英寸的情况、启动幅值可能低于600mV。 我认为、我们应该能够在没有传输介质的情况下以200mV 的差分电压实现无误差运行。

    此致、Nasser