This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI800:两侧的器件只能识别第1代、而不能识别第3代

Guru**** 2527060 points
Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI800, DS80PCI810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/705430/ds80pci800-the-devices-of-both-sides-can-only-recognize-the-gen1-but-not-gen3

器件型号:DS80PCI800
主题中讨论的其他器件: DS80PCI810

您好!

  我的客户使用多个 DS80PCI800作为 PCIe 均衡和去加重功能。  

问题是、两侧的器件只能识别第1代、而不能识别第3代。

请参阅下面的方框图。 线路上的数字是电缆长度、单位为毫米。

铜线的宽度为6.5mil。  X1/X2是连接器。

请您举手。 如何 使其识别第3代 信号?  谢谢。

 


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    根据大约60cm 的总布线长度、可能的原因是过度均衡。  我建议将所有 DS80PCI800器件的均衡设置为最小值、并将 DEM 设置为0dB。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lee、
    感谢您的支持。
    根据您的建议,我们取得了巨大进展,系统已经运行。 但眼图不是很好。
    现在 PCIe 可以在 Gen3速度下运行、但裕度不能满足英特尔测试工具的要求。
    根据您的意见、我们的问题是过度均衡、这是否意味着迹线太短? 您能给我们一些建议
    线迹总长度来决定。
    1、我们是否应该在一条布线中使用两个 DS80PCI800? 如果这是必要的、我们应该如何放置这两个芯片?
    2、如果没有必要、我们应该如何放置芯片?

    此致、

    Leo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    我很高兴听到您的系统正在工作。

    DS80PCI800的最小均衡约为4dB。  对于两个串联的器件、您可以从器件获得8dB 的均衡。  对于所述的布线长度而言、这看起来太像。  我认为这会导致 利润率降低。  

    为了改善眼图、我建议尝试使用 DS80PCI810器件代替 DS80PCI800。  这些器件的均衡性较低、应改善此拓扑中的整体眼图张开度。  对于 PCI810、我建议使用最小均衡且 VOD_DB = 0。

    此致、

    Lee