This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD5S116:TPD5S116确认原理图

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD5S116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/685794/tpd5s116-tpd5s116-confirm-schematic

器件型号:TPD5S116

尊敬的
我们的客户端设计 TPD5S116需要如下所示的确认原理图:

针脚 A2和 E2是否正确?

如有任何建议、请告知我。

谢谢、

此致、

劳伦斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳伦斯

    uti_con 是一个 ESD 保护引脚、可用于保护不常用的 HDMI 实用程序引脚、因此如果您不使用此端口功能或不需要额外保护、则可以将其悬空。

    您到 VCCA 的连接应该与 SCL_SYS、SDA_SYS、CEC_SYS 和 HPD_SYS 的输入电源相匹配。  如果是这种情况、则连接正确。

    此致、

    卡盘