This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD96:RS-485总线供电

Guru**** 2905870 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD96

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/709579/sn65hvd96-rs-485-power-over-bus

器件型号:SN65HVD96

你(们)好  

 我正在开发电力线通信解决方案。 学习不同的电路,我在将信号从 USB 发送到 RS485转换器到模块时卡住,它不会读取从机侧的任何数据。 当我检查 MSO 时、我发现传输的信号、但差分信号小于 200毫伏。  然后、我研究了、当我通过直流线路发送交流/直流方波信号时、我需要一个用于通信的交流/直流方波信号 RS485 芯片不读取该差分信号。

因此、根据我的调查、我发现我必须生成一个方波电源来通过直流电源进行通信。  

参考设计来自:  

**使用 SN65HVD96创建数据供电和极性抗扰度解决方案

此致

Sukhpal Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sukhpal、

    要通过电力线传输数据、您 可以  使用电感器和电容器在不同频域中分离数据和直流电源。 因此、数据和电源不会相互干扰、尽管它们物理上共享同一总线。  需要对数据进行调制(如曼彻斯特代码) 或使用三电平信令(如本参考设计)。 目的是 具有  具有具有平衡直流偏置的纯交流信号。 如果您对 这个有趣的主题有更多问题、请告诉我。

    此致、

    Hao  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

          感谢您的支持。 当您引导我学习曼彻斯特代码和三级 信号时、我将观看一个视频、并从 Google 学习一些笔记。  现在、我尝试在控制器编码中实施、然后向您展示我的示波器输出、我希望您提供的概念能帮助我进行开发。

    建议我 必须在 SN65HVD96的输入或输出上耦合这个三电平信号。  因为输出耦合到直流线路、我认为这会导致信号衰减。

    此致

    Sukhpal Singh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sukhpal、

    三电平信号被连接至 HVD96的 A/B 引脚。 有关详细信息、请参阅此应用手册。 http://www.ti.com/lit/an/slla336/slla336.pdf

    有关 RS485信令、请参阅此设计 :http://www.ti.com/lit/ug/tidu993/tidu993.pdf

    如果您有更多问题、请告诉我。

    此致、

    Hao