This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1002:有关 RX 和 TX 引脚上的下拉电阻器和串联电容器的问题

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/710100/tusb1002-question-at-pull-down-resistors-and-series-capacitor-on-rx-and-tx-pin

器件型号:TUSB1002

您好!

    在数据表参考资料中、位于 PIN19、20。

    在实际布局中、RC 需要将其放在器件的器件侧还是放在端子的末端(端子是主机还是器件)?

   这意味着 RC 需要靠近芯片或器件端?

    

   

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    交流电容和电阻应更靠近 TUSB1002。