This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:稳压电压转换

Guru**** 2767395 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/686085/tca9548a-reg-voltage-translation

器件型号:TCA9548A

尊敬的 TI 团队:  

我需要知道我是否可以在输入和输出侧使用3.3V 开关、因为我不想转换信令电压。 因此、请确认在这种情况下它是否起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好普拉什特、

    是的、TCA9548A 可在两侧的 VCC = 3.3V 和3.3V I2C 信号电平下运行。

    此致、
    最大