This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB322I:CC 线路上是否需要并联电容器?

Guru**** 2925680 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/685973/tusb322i-are-shunt-capacitors-required-on-cc-lines

器件型号:TUSB322I
主题中讨论的其他器件:TUSB422TUSB322

大家好、

查看 TUSB322数据表、我们没有提到需要在 CC 线路上放置300pF 电容器;但是、在 TUSB422的典型实现中建议使用这种方法。

在使用'322时、是否建议将这些电容器放置在 CC 线路上?

谢谢、
Mitchell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在使用'322时、是否建议将这些电容器放置在 CC 线路上?

    否不建议在 TUSB322s CC 线路上使用它们

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、太棒了。 感谢您的快速回复!