This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2549:D+/D-检测

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2549

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/686040/tps2549-d-d--detection

器件型号:TPS2549

大家好、

 

很抱歉打扰你。  

我们 在 新项目中使用了 TPS2549。  我们想知道如何测试 BC1.2 (SDP、CDP 和 DCP)、Samsung 和 Apple 器件的 IC D+/D-检测。  您是否有任何测试指南或工具可以帮助 我们进行这些测试?

感谢您的帮助和时间。

 

谨随信

Redick Lee



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Redick、

    感谢您在 e2e 的此处发布您的问题。 就 BC1.2检测测试而言、四通道示波器可能是测试这种情况的最佳方法。 您将需要连接到以下通道:

    - VBUS

    - I OUT (来自 VBUS 的电流输出)

    - DP_IN

    - DN_IN

    您在 D+/D-线路上的信号电平中需要的是、便携式设备(连接到 TPS2549的设备)正在向 TPS2549正确广播、并且 TPS2549正在根据您配置的模式进行相应的回复。 您对电流输出的期望是、便携式器件从 TPS2549汲取的电流电平与两个器件通告和商定的 BC1.2模式相匹配。

    我将举例说明您是否尝试测试和验证 CDP 模式。  这是 BC1.2规范中的一个 CDP 时序图示例。 便携式设备通过在共享 D+线路上发送信号来启动对话。  源器件会检测到这一点、并在 D-线路上发回响应。 便携式设备接收到此响应、并验证 D+和 D-线路是否未短接在一起(DCP 模式)、它会通过 D-线路发回另一个信号。 源器件通过 D 线接收此信号、但不发回响应。 由于便携式设备从未在 D+线路上收到过信号、因此它知道 D+和 D-线路未短接在一起、因此处于 CDP 模式。

    如果您的问题得到了解答、请单击此选项解决了我的问题