This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1050:10V HF 耦合

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1050, ISO1042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/685853/iso1050-10v-hf-coupling

器件型号:ISO1050
主题中讨论的其他器件: ISO1042

大家好、

我的客户对 ISO1050进行了一些测试、发现在与 CAN 差分信号进行10V HF 耦合时的灵敏度。

在我们有关干扰易感性的调查中、会出现以下问题:

•您能解释一下器件的隔离原理吗?
(我们知道 ISO1050DUBR 基于电容隔离、但数字信息是如何传输的?)
•为什么驱动器具有共模输入范围? 由于隔离、根据我们的理解、如果总线侧未使用总线 GND、则共模输入范围等于隔离电压。

请回答问题。

谢谢、

尼德胡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼德胡、您好!

    感谢您在 E2E 上提出问题!

    ISO1050使用基于边沿的架构来传输数字数据。 有关详细信息 、请参阅数字隔离器设计指南。 (有关基于边沿与开关键控架构的关系、请参阅第2页和第3页的第1.1和1.2节)。

    第二点、共模不等于隔离电压。 共模输入范围以 GND2为基准。 Vcc2仍需要相对于 GND2的电压才能使器件正常工作。 因此需要共模输入范围规格。  

    我们有一款全新的隔离式 CAN 收发器、目前正在 TI.com 上提供样片; ISO1042。 它采用开关键控架构、除其他外、可提高 CMTI 性能。 ISO1042还具有 ±30V 的扩展共模输入范围  

    请告诉我这是否能解答您的问题、或者您是否需要我澄清任何问题。  

    谢谢!

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、

    非常感谢您的回答。 客户已经在对 ISO1042进行采样。 谢谢。 )

    尼德胡