This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:关于 I2C 布局

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/709581/pca9306-about-i2c-layout

器件型号:PCA9306

您好、先生、

在其 DS page 14中、I2C 布局建议使用彼此远离的扇出信号布线。

为什么不能使用"差分走线"? 有什么用途?

谢谢~

此致、

Driscoll

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Driscoll、

    我们建议您将信号彼此远离的原因是为了避免两条线路之间的串扰。 很多时候、我们看到当 SCL/SDA 发生变化时、部分信号会跳转到另一个信号。 如果信号彼此相邻、则基本上会在绝缘体(线迹之间的部分)和另一条线迹(线迹)旁边有一个导体(线迹)。 这会在 SDA/SCL 线路之间形成寄生电容、其中快速下降沿会影响信号(以及快速上升沿)。

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bobby、

    感谢您的快速回复。
    BTW、SCL 和 SDA 之间的距离如何?
    除了 PCA9306、其他 I2C 布局也遵循这种方式(扇出)?
    谢谢~

    此致、
    Driscoll
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Driscoll、

    "BTW、SCL 和 SDA 之间的距离如何?"
    在我看来、两者之间的距离不需要这么大。 理想情况下、越远越好、但可能彼此之间的距离约为~50mil 就足够了。

    "另一个 I2C 布局也遵循这种方式(扇出)?"
    没错。

    -Bobby