This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/DS90UB954-Q1:DS90UB954-Q1图形不稳定性,询问 MIPI 信号是否正常?

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB954-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/685625/compiler-ds90ub954-q1-ds90ub954-q1-graph-instability-ask-whether-mipi-signal-is-normal

器件型号:DS90UB954-Q1

工具/软件:TI C/C++编译器

设计

DS90UB954-Q1图形不稳定性,询问 MIPI 信号是否正常?

e2e.ti.com/.../xiaopeng.rare2e.ti.com/.../954_3575EF8D_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您能否提供一些有关您所看到的内容或您确切需要什么的信息?
    pdf 是原理图文件、但在访问您提供的其他 rar 文件时遇到困难。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Weilun、
    请帮助查看我们有关如何启动 UB953/UB954系统的在线视频培训、您可以在本例中获得一些调试提示。
    基本上、您应该逐步识别不可确定的原因。 您可以检查 UB953和 UB954之间的链接首先、UB954的链路锁定状态是否稳定? 寄存器0x73~0x76是什么? UB954中是否存在 CSI2错误?
    如果未报告任何问题、则可以检查 UB954和具有 CSI2 I/f 的处理器之间的链接 布局是否正常? 处理器在通过 CSI2 I/f 从 UB954接收数据时是否检测到任何错误?

    根据上述方法调试此问题后、您应该会发现一些错误。 然后、我们可以进一步分析不可避免的根本原因、例如电缆问题...

    此致、
    Steven