This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB929-Q1:DS90UB929+DS90UB926

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB929-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/709871/ds90ub929-q1-ds90ub929-ds90ub926

器件型号:DS90UB929-Q1

降级器、

我们的客户使用 DS90UB929-Q1+ DS90UB926 -Q1。 相关配置如下:

DS90UB929-Q1: MODE_SEL[0]= 000、MODE_SEL[1]= 000、PDB =高电平、INTB=高电平、 REM_INTB=低电平、输入为 720p(1280*720/60Hz)。 默认寄存器配置。

DS90UB926-Q1:MODE_SEL = 0000、PBD、OEN、OSS_SEL 均为高电平、LOCK 为高电平、PASS 为低电平。   默认寄存器配置。

上电时、所有电压都没问题、但 DS90UB926没有输出、输出数据和时钟都为低电平。  

因此,如果929和926采用默认寄存器配置,它们是否正常工作? 可以给我一些建议吗?

非常感谢。

 此致

Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kailyn、
    您能不能检查 UB929的内部寄存器。 HDMI 模块是否正常运行(HDMI 状态和频率等)、以及 HPD 信号?
    是的、UB929和 UB926之间的链接可以在正确的模式设置下自动运行。


    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、  

    感谢您的回复、我会再次确认。  

    此致

    Kailyn