This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5390:UCC5390保护特性详细信息

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC5390
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/685765/ucc5390-detailing-of-protection-features-of-ucc5390

器件型号:UCC5390

尊敬的 TI 社区:

我一直在使用 SiC MOSFET 设计三相逆变器、并选择 UCC5390作为驱动器。 短路钳位是 IC 的主要特性之一。 我想确认此功能是否与去饱和保护相同? 如果没有、请任何人澄清短路钳位和 DESAT 保护功能之间的区别。 以及如何在 IC 中配置短路钳位。

提前感谢

Meghana R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Meghana、欢迎来到 E2E 社区!

    这两个特性是不同的、其中 UCC53x0是一个二极管、可将输出钳位到~1V、去饱和保护功能监控 MOSFET 的漏极并将其与内部基准进行比较、并在短路情况下禁用输出。

    (UCC53x0系列等器件)
    短路钳位可保护 IC 免受短路情况的影响。 它在输出引脚到 VCC2和 VEE2到输出引脚之间有一个钳位二极管。
    在短路情况下、这些内部二极管会将引脚钳位到~1V、以保护器件。 这些二极管可导通500mA 电流、持续电流为10us、持续电流为20mA。

    (ISO585x 等器件)
    具有去饱和保护功能的栅极驱动器可在 V_DS 或 V_CE (IGBT)电平触发故障条件时检测功率晶体管短路故障。 检测到该情况后、栅极驱动器会阻止输出并启动软关断过程。 STO 禁用 OUTH 引脚并在2us 的时间范围内将 OUTL 引脚拉至低电平。 当 OUTL 达到 VEE2以上2V 时、输出被硬拉至 VEE2以关闭 IGBT。

    此致、
    Mateo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mateo、

    感谢您的解释。 它解决了我的疑问。


    此致
    Meghana