This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9538:蒸汽相和后置清洗

Guru**** 2875350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/685815/pca9538-vapour-phase-and-post-build-wash

器件型号:PCA9538

我在 设计中使用 PCA9538DGVR、需要知道该组件是否可以通过 Vapor Phase 和 Post Build Wash.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Michael、

    我已联系我们的质量团队、看看他们是否知道答案。 我会在收到回复后向您提供最新消息。

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michael、

    我们的质量工程师表示、我们不会通过蒸汽相回流程序对器件进行认证、但如果您遵循 JEDEC 曲线并将最高温度保持在260C 以下、则不会出现任何问题。

    关于后置清洗、这不是通过资格认证流程来完成的、因此我没有得到这方面的答案。 我会尝试寻找其他可能知道的人、然后返回给您。

    -Bobby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michael、

    以下是我从包装工程师处得到的回复:

    "通过“构建后”,如果客户在将此 TI 引线式封装(SOIC 或 TSSOP)的 SMT 组装到他们的电路板上之后谈论,则在评估风险(使用的溶剂、时间和温度)之前,我们需要了解有关其“清洗”的详细信息。"

    如果您能为我提供更多详细信息、我可以将信息发送给他并告知您。

    谢谢、
    -Bobby