This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL7407L:TPL7407L 意外地无法驱动有刷直流电机。

Guru**** 2666105 points

Other Parts Discussed in Thread: TPL7407L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/709346/tpl7407l-tpl7407l-unexpectedly-failing-driving-brushed-dc-motor

器件型号:TPL7407L

我有一个针对电磁阀驱动器的 TPL7407L 的简单实现、如下所示。 Tensy LC 是一个基本的微控制器模块、闪存为128MBit、但除此之外、该设计主要是直接复制数据表以及输入电源滤波和保险丝。

我主要打算将其用于50mA 范围内的螺线管、但由于芯片的额定电流为50mA、我想证明它适用于电流约为200mA 的有刷电机。 在电流范围内、一次只有一个通道导通。

因此、我为 V+使用14V 电池(原理图上的+24V 实际上是+14V)将其全部插入、并连接到电机。 它运行的有点小,但是有*这*的味道。 下次尝试打开芯片时、似乎是油炸的、电机一直充满电。 该通道的 OUT1至 GND 上的电阻为~1欧姆、所有其他通道似乎都已熔断。

TI 的某个人或社区专家能否进行解释? 我在数据表中没有看到我不是很谨慎的事情、但我的同事说、有必要在 V+上添加一个~30V 左右的齐纳二极管、以确保电路板上的电压不会尖峰并烧毁公共器件。 这一切仍与我的专业知识领域有一定的不同、因此我希望听到任何其他意见。 我认为驱动器已经具备处理电感负载所需的一切、我是否还需要在与 C1相同的位置添加一个未记录在案的齐纳二极管以防止 TPL7407爆炸? 我很困惑。

或者、这些特定有刷电机的浪涌电流可能比我们测量的高? 我没有做这个部分、所以他们可以。 我是否应该在 OUT1/OUT2线路上进行某种操作、以防止电流尖峰?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来我附加的原理图图像没有获取、我将在此处重试:

    e2e.ti.com/.../Solenoid-Valve-Control-Board.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    正确的做法是、这些器件已经集成了反激式二极管、并且连接器件的方式看起来是合适的。 但是、在打开/关闭这些负载时、仍需要考虑器件的绝对最大额定值。 您是否能够捕获开/关的示波器截图、即使该截图损坏了器件? 这将是 OUT 和 COM 上的电压波形。

    您可以尝试在电源和 COM 引脚之间添加电阻、因为这将限制开关期间的瞬态电流。 如果问题是 COM 引脚摆动过高、则二极管也可以工作。

    我认为波形非常清楚、因为我们可以在损坏之前准确地看到器件所看到的内容。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alek、

    有趣的方法。 我不能保证我将会对原型进行破坏性测试、以弄清为什么 TPL7407L 会发生故障。 这可能是一种合理的方法、但我没有时间这样做、几个月内就不会这样做了。 泵在场外、甚至没有示波器。

    流入或流出 COM 引脚的电流是多少? 这里的电阻器听起来不错、但我假设它不可能是非常大的电阻器、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    COM 引脚最大电流仅需30uA 即可正常工作、因此添加电阻器不应限制器件运行。 添加它的好处是在打开/关闭负载时限制通过反激式二极管的电流。 由于原理图看起来不会出现问题、很难说出 IC 上到底发生了什么损坏、但如果从每个输出到 COM 的反激式二极管上发生了损坏、上述内容可能会有所帮助。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Alek、我只需在 COM 引脚上添加一个10k 和30V 齐纳二极管。 我同意、我不能想到会导致这种情况的其他因素。

    如果我手动执行此操作、我可能会在电机的电源线和返回线上放置一个电感器、并在电机引线之间放置一个电容器和肖特基二极管以释放电流、 并可能在 BJT 顶部和接地之间接地以形成一个 PI 网络。

    TPL7407L 确实具有多大的冗余量?

    这就是我如何用 BJT (我不是一名电力电子工程师,这可能是一个糟糕的电路)--