This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD01:需要支持1.8V 数据信号和使能的最佳器件

Guru**** 2940210 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD01

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/710002/sn65hvd01-require-best-part-which-support-1-8v-data-signal-and-enable

器件型号:SN65HVD01

大家好、

我的一位客户正在寻找能够支持1.8V 数据和使能信号的半双工 RS-485收发器。

我们找到 了 SN65HVD01。 但是、我们想知道是否有任何其他合适的器件可以满足此要求。

此致、

Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Praveen、

    SN65HVD01应该是最佳的使用器件;目前 TI 没有任何其他支持1.8V IO 的收发器。 这一特性通常不是很常见、因为它需要一个标准 RS-485收发器引脚分配中不可用的额外引脚。

    此致、
    最大