This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB3000:未使用的 MHL 端口能否悬空并跟进问题

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/685900/ts3usb3000-can-unused-mhl-port-be-floating-and-follow-up-questions

器件型号:TS3USB3000

您好!

我想将此部件用作开关、以启用/禁用从主机处理器到输出连接器的 USB 信号。 如果我所使用的全部是 OE 功能、MHL 线路是否可以保持悬空?

此外、将来如果我想将第二个主机处理器的 USB 信号连接到 MHL 端口、以便能够在输出 USB 之间切换至两个不同的主机处理器、这是可行的吗? MHL 信号和 USB 信号之间有何区别?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    "如果我所使用的全部是 OE 功能、MHL 线路能否保持悬空?" 是的
    "将来、如果我想将第二个主机处理器的 USB 信号连接到 MHL 端口、以便能够在输出 USB 之间切换至两个不同的主机处理器、这是可行的吗?" 是的、应该可以。
    " MHL 信号和 USB 信号之间的区别是什么?" MHL 是 TMDS、这是一个电流模式信号、而 USB 是一个差分电压信号。