This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS22:对反向通道通信的影响。

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/685919/sn65lvds22-effects-on-back-channel-communication

器件型号:SN65LVDS22

 SN65LVDS22中继器对 SERDES 之间的反向通道 I2C 通信有什么影响(如果有)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    遗憾的是、我们的中继器器件不支持通过 SN65LVDS22进行反向通道通信。 转接驱动器无法区分反向通道和正向通道数据、因为驱动器输出端没有用于保留反向通道信息的滤波功能。 因此、我希望反向通道数据在到达 SN65LVDS22时丢失。 如果要使用 SN65LVDS22、我建议通过单独的通道发送 I2C。

    此致、

    Michael