This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:可以显示色条、但 MIPI 源可以#39;t 显示。

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/685732/sn65dsi86-color-bar-can-display-but-mipi-source-can-t-display

器件型号:SN65DSI86

尊敬的 TI 员工

大家好、我昨天问了这个问题、并回答了 Marlik 的 EDID。

现在我 读取0xF0 = 0x04、0xF1 = 0xAB、0xf5 = 0x22、 您对这些错误状态有什么建议吗?

客户机使用 QC SDM450主芯片和 DSI (MIPI)输出。  

BR

Bruce  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、

    您能否发布应用的方框图? 这将有助于调试在0xF0-FF 寄存器中发现的一些错误。

    您可能会遇到向 DSI86馈送噪声的问题。 您能否指定这些错误在什么条件下发生?