This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:可以显示色条、但 MIPI 源可以#39;t 显示

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/685475/sn65dsi86-color-bar-can-display-but-mipi-source-can-t-display

器件型号:SN65DSI86

尊敬的 TI 员工

我的客户最近在 SN65DSI86和 TI AA FAE Emma 上的工作为客户提供了一些设置。

目前、客户可以显示色条图形、但无法显示 MIPI 源信号。(我们测量 MIPI 信号、并具有数据)

电路 使用27MHz Christal 并可测量时钟、因此设置为 REFCLK 模式。 面板格式为1080p RGB666格式。

我们尝试了几个设置更改、但仍然不好。

您是否有一些经验建议我们如何检查和调试设置 和寄存器状态?

非常感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bruce、

    您是否可以向我发送所用面板的 EDID?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Malik

        感谢您的回复! 下图是面板 EDID 读取数据。  我想下一个数据是坎贝尔4/28的回复。  

    我们使用该设置、但无法显示偶数色条。  客户需要将0x96设置为0x01、可以显示色条。

    我还要求他们进行修改、如0x5a 格式 0x0D 至0x0C 、以及0x12至0x42或0x43 ( RGB666可计算出148.5Mhz * 18/8=334.5Mhz = 42H)   

    我可以从0xF0~0xFF int reg 中获得一些有用的信息吗?

    e2e.ti.com/.../DSI86_5F00_settings_5F00_Panel.txt

    下图是客户设置结构。 我们做了一些修改。 我没有最终的设置图片。 我在 E2E 上找到了一些设置、看起来就像这样。

    请帮助我们检查哪里可能出错。

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bruce、

    请尝试更改下面列出的电阻值、这可能有助于获得适合您面板的功能。

    0x0A = 0x02
    0x12 = 0x3E
    0x13 = 0x3E
    0x2D = 0x00
    0x31 = 0x00
    0x34 = 0x50
    0x36 = 0x1F
    0x38 = 0x30
    0x3A = 0x03
    0x93 = 0x20

    您使用的是 RBR、HBR 或 HBR 2? 以确认您仅使用 DSI A 通道的情况是否正确?

    您能否发布应用的方框图? 这将有助于调试在0xF0-FF 寄存器中发现的一些错误。