This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65981:PD 功能降低

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65981, TPS65981EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/685744/tps65981-reduced-pd-functionality

器件型号:TPS65981

尊敬的 TI 团队:

我想在我的 USB Type C 设计中使用 TPS65981。 我对器件的 PD 功能有疑问。 我想通过内部电源多路复用器向 Type C 连接器提供两个电压。 外部电源路径将保持 未连接状态。 电压为:

+ 5V/3A

12V/3A

Q1:我是否理解正确、 5V/3A 将通过 PP_5V0  引脚连接到 VBUS? 还是 PP_HV 引脚提供5V/3A 电流?

Q2:如何在没有外部电源路径的情况下处理感应/栅极引脚?

Q3:是否可以仅为 PP_HV 引脚提供12V 电压? 我是否必须以正确的方式配置器件?

Q4:电压的精度必须如何、才能将其检测为 PD 标准电压?

非常感谢您的回答。

谨致你的信,

直到 Hagemann

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、直到

    欢迎使用 e2e! 仅供参考、 为了符合 USB-PD 规范、仅允许使用5V/3A、9V/3A、15V/3A 和20V/5A 电压功能。  说到这一点、请在下面查看我的红色评论/反馈:

    Q1:我是否理解正确、5V/3A 将通过 PP_5V0 引脚连接到 VBUS? 还是 PP_HV 引脚提供5V/3A 电流?

    请下载定制 工具 GUI。 使用 GUI、可以将5V/3A 路径设置为 PP_5V0或 PP_HV。 大多数客户使用 PP_5V0上设置的5V/3A 路径。 您可以在此处找到定制工具(TPS6598x-Tool): http://www.ti.com/tool/tps6598x-config。  

    Q2:如何在没有外部电源路径的情况下处理感应/栅极引脚?

    请参阅 TPS65981数据表的"电气特性"部分。

    Q3:是否可以仅为 PP_HV 引脚提供12V 电压? 我是否必须以正确的方式配置器件?

    TPS65981EVM 只能提供5V、9V、15V 和20V 电压(不能提供12V 电压)。 12V 与 USB-PD 不兼容。

    Q4:电压的精度必须如何、才能将其检测为 PD 标准电压?

    请参阅 USB.org 上的 USB-PD 规范=>单击"Developers"=>单击"Documents"=>然后单击"Universal Serial Bus Revision 3.2 Specification"。  简而言之、在275ms VBUS 转换后、您可以达到设定 PD 电压的+/- 5%。 5V 规格例外、其范围为4.75V - 5.5V。  

     

    我希望这对您有所帮助、  如果您的问题得到了解答、请选择  "这已解决我的问题"