请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UB954-Q1 主题中讨论的其他器件:ALP
大家好、E2E 会员
我有一个 DS90UB953链接到 DS90UB954。
我想使用3个正向通道 GPIO 和1个反向通道 GPIO。
但是、我找不到3个正向通道 GPIO 设置的 dataath_CTL1:FC_GPIO_EN。
如何设置使用3个正向通道 GPIO 和1个反向通道 GPIO?
此致、
NAO