This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CF384:如果 HSync & amp;LVDS 输入信号的 Vsync 被交换、它将使 DRDY (数据使能)无输出或不正常?

Guru**** 2885250 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90CF384

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/706828/ds90cf384-if-hsync-vsync-of-lvds-input-signal-are-swapped-it-will-make-drdy-data-enable-no-output-or-non-normal

器件型号:DS90CF384

大家好:

客户遇到有关 DS90CF384的问题。

问题在于、如果它们交换了 LVDS 输入的 Hsync 和 Vsync 信号、则 T-CON 将进入老化模式。

进入老化模式的条件是没有 DE 信号。

因此、客户希望确保在交换 Hsync 和 Vsync 且 DRDY (DE)不会输出或非正常工作时有一件事?

这是一个紧急情况、请尽快响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    HSYNC 和 VSYNC 信号对于正常运行非常重要、因为它们指示帧有效和线路有效。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Palaniappan Manickam
    根据您的回复、交换 HSYNC 和 VSYNC 信号时、DRDY 不输出(或非正常工作)。 对吧?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hsync 和 Vsync 交换不会影响 DRDY 信号的可用性。

    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Steven:

    感谢您的回答、有关 DRDY (DE)的更多问题。

    1.当您回复时,“Hsync 和 Vsync 交换不影响 DRDY (DE)信号的可用性。” 这意味着 DRDY (DE)信号与 Hsync 和 Vsync 无关。 我是对的吗?

    2.如果 LVDS DE 信号正常、则 TTL DRDY (DE)信号将正常、对吧?

    这种情况在客户方面非常紧急、请尽快回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    384是去除水器、成对是解析器。 对于此配对的 SerDes,它们只执行 p->s 和 s->p 转换器,它不知道哪个引脚是同步的。 或 DE 或 RGB 信号。 即交换 Hsync。 和 Vsync。 不会影响其他信号传输。 但是、您应该注意 ser.之间的引脚映射。 侧和解析器侧。

    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Steven:

    因此、DE 输出状态是跟随 DE 输入、对吧?
    事实上、所有信号的输出状态都是跟随输入、我对吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我们的器件基于串行器/解串器的 PHY 层、即 SER 的输入进行设计。 在解串器的输出中完全匹配。

    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Steven:
    感谢您的快速回复和详细回答。