This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1781:R 引脚上的上拉电阻器的用途是什么?

Guru**** 2517910 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/685712/sn65hvd1781-what-s-purpose-of-pull-high-resistor-at-r-pin

器件型号:SN65HVD1781

尊敬的专家:

您能否帮助我了解为何我们需要在数据表图17中的 R 引脚上使用一个高拉电阻(10K Ω)?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    该上拉电阻器不是收发器运行所必需的、但如果应用要求"R"引脚在接收器被禁用时保持高电平(在这种情况下、只要"DIR"控制为高电平就会发生)、则该上拉电阻器会很有用。 由于拉高/RE 高会使接收器输出高阻抗、因此可以使用弱外部电阻器来建立高电平偏置。

    此致、
    最大