This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2546:客户需要对其设计进行热测试、并希望对 USB 端口进行静态设置、以使其消耗最大电流

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/685560/tps2546-customer-need-to-thermally-test-his-design-wants-to-statically-set-up-the-usb-port-such-that-it-is-drawing-max-current

器件型号:TPS2546

您好、支持团队

我有一位客户需要对他的最终设计进行一些热测试。 是否有办法将器件设置为提供完整的2.4A 电流。

他将 CTL1-2连接到低电平、CTL 和 ILIM_SEL 连接到高电平。  如果他在那里放置一个电阻器、5/2.4=~2.1欧姆电阻器将提供电流、或者我们是否需要偏置 D+/D-线路、如果需要、如何偏置。 或者、我们是否需要通过各国取得进展才能获得全部电流?

谢谢

此致

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    感谢您在 E2E 上发表您的问题。 这是一个好问题。 如果您的客户有可用的电子负载、他们可以使用该负载来获取所需的2.4A 电流。 您无需对 D+/D-线路执行任何操作。 只需将器件设置为所需的状态(CTL1-2连接低电平、CTL3和 ILIM_SEL 连接高电平)、将电子负载的正端连接到 VBUS、将负端连接到接地、将电子负载设置为消耗1A 电流、然后缓慢上升到2.4A 负载。 如果您无法缓慢增大负载、器件应能够处理2.4A 电流、但斜升更适合您的测试。