This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP159:SN75DP159能否接受 HDMI 2.0输入?

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DP159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/685819/sn75dp159-sn75dp159-can-it-accept-hdmi-2-0-input

器件型号:SN75DP159

尊敬的先生/女士:

能否检查 SN75DP159RSBT 是否能够接受 HDMI 2.0输入信号?

此致、

公里/小时

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、SN75DP159能够接受 HDMI 2.o 作为输入、但您必须使用 EVM 原理图中指定的 HDMI RX 端接。