This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB7340:USB3.0主机控制器被识别为 PC 设备?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB7340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/685668/tusb7340-usb3-0-host-controller-recognised-as-device-to-pc

器件型号:TUSB7340

尊敬的 E2E 社区:

目前、我参与了 I4.0项目、其中 FPGA 板需要通过 USB3.0接口与 PC 进行通信。

我研究的一些评估板可获得 TUSB7340控制器、该控制器被称为主机控制器。 但对于该项目、FPGA 板应充当 PC 的器件。

那么、问题是:可以使用 USB3.0主机控制器还是 USB 设备控制器吗? 或者、主机控制架构是否可以通过修改方式被识别为 PC 上的 USB 器件? 如果是、是否还可以有2个端口 USB 主机和2个端口 USB 设备?

提前感谢!

此致、
H.Webert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    遗憾的是、TUSB7340控制器只能用作主机控制器、而不能用作器件控制器。

    此致、
    JMMN