This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用具有 DP159 RGZEVM 的眼图扫描工具观察 DisplayPort 的波形

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/685398/waveform-observation-of-displayport-using-eye-scan-tool-with-dp159-rgzevm

使用 DP159 RGZEVM、是否可以使用 EYESCAN 工具扫描 DisplayPort 的眼图并将其显示在工具屏幕上?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您可以使用 DP159和 EYESCAN 工具查看眼图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。