This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:TUSB8041上的 SMBus

Guru**** 2766685 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/685570/tusb8041-smbus-on-the-tusb8041

器件型号:TUSB8041

我的设计中有一个 TUSB 8041。 我翻转了多个 USB 2。 0对、因此我需要配置 USB 2.0极性寄存器/OTP。 我将尝试通过 SMBus 执行此操作

根据数据表、我需要下拉  SMBUSz/SS_SUSPEND、然后在集线器 IC 引导时需要保持上拉 SMBus 数据线。 集线器 IC 将无限期等待、直到 SMBus 主机限制 CFG_ACTIVE 位。

在电路板上 、SMBUSz/SS_SUSPEND 被下拉。 地址位的配置无关紧要、因为我甚至不会这么远。 我通过4.7K 电阻器将 CLK 和 DAT 上拉至3V3。 启动时、集线器会立即连接到上行端口、这意味着它不会进入 SMBus 模式。

我注意到线路上的电压电平不是3V3、而是大约1.2V。 这表示线路正在灌电流。 为什么? SMBus 主机不是问题、在断开 TUSB 连接的情况下、线路会达到3V3。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chris、

    您能否尝试在 SDA/SCL 上施加大约1.1k Ω 的较强上拉电阻?