This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280DF810:PRBS 操作

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: DS280DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/708032/ds280df810-prbs-operation

器件型号:DS280DF810

我有与此锁定线程中所述相同的情形。 我想使用 PRBS 发生器输出、但无法在通道上提供 RX 输入。 我注意到、有许多寄存器是保留的。 是否有人可以提供寄存器设置/序列来强制 CDR 块实际锁定在其自由运行频率、并在其自由运行频率下实际生成 PRBS 输出(无 RX 基准输入)?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Curtis、

    我们有几个常见问题解答讨论了此主题-使用整数多时钟生成 PRBS。 请注意以下链接:

    PRBS 生成的寄存器设置:
    e2e.ti.com/.../701766

    使用 GUI 生成 PRBS 模式:
    e2e.ti.com/.../701759

    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您观看这些常见问题解答。 要回答您的问题、所述的设置(在 RX 输入端使用外部输入)无法解决我的问题。 请参阅我的问题的具体措辞和详细信息、以解释我的设置和意图:

    我有一个 QSFP28测试卡设计(用于测试10Gbps 或25Gbps QSFP28器件)、该设计包含一个 QSFP28卡笼和一个 DS280DF810器件。 奇数 DS280DF810 RX 输入由 QSFP28连接器输出驱动、偶数 DS280DF810 TX 输出驱动至 QSFP28连接器输入。 唯一连接到测试卡电路的其他引脚是 DS280DF810二十五 MHz 时钟输入、SMBus 引脚和通用 I/O 引脚(复位、地址等)。 DS280DF810测试引脚上有下拉电阻器。

    当我设置交叉点开关将奇数 RX 输入扇出到每个对的偶数和奇数通道时、该设计非常适合在10Gbps 和25Gbps (x4)下对 QSFP28进行直通测试、 然后将 DUT QSFP28模块光学 I/O 连接器连接到40Gbps/100Gbps BERT 测试仪。 因此、我了解当 RX 输入由适当的数据流(或时钟、如您提到的线程中所述)驱动时、CDR 将锁定。

    但是、我想使用一个 QSFP28测试卡的内部 PRBS 发生器来驱动下一个相同下游 QSFP28测试卡的 PRBS 校验器-或者在更简单的测试设置中、将单个测试卡的 QSFP28光学 IO 环到自己。 在后一种情况下、没有可用的外部数据流在 PRBS 发生器通道信号路径上创建 CDR 锁定。

    因此、我的问题可能需要由 IC 设计团队或 IC 测试团队回答-我想知道是否有"测试"模式或寄存器设置/序列可用(可能通过保留寄存器) 以使 PRBS 发生器在不使用初始"种子"RX 输入的情况下自由运行、从而创建 CDR 锁定。 我意识到 CDR 必须锁定一些参考、以保持环路稳定。 我认为、设计人员可能已经与 IC 测试工程师合作、实施了一种仅 IC 测试方法来实现 CDR 锁定以测试 PRBS 发生器输出:可能是通过强制执行测试序列以自由运行的 VCO 频率(不太可能稳定)启用 PRBS 操作、 或者、通过强制 CDR 锁定(在特定输出频率下、例如10Gbps 或25Gbps)到内部生成的25MHz 振荡器输入的倍数或内部衍生的10MHz 域时钟。

    我知道这是一个特殊的请求、完全可以删除此帖子并使用寄存器设置代码(例如在寄存器设置线程中)或 GUI 寄存器设置私下做出响应。 如有必要、请将我的请求转发给相应的人员。 我将在2018年7月17日之前无法访问我的测试设置、因为我不在办公室。 提前非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Curtis、

    我知道您希望使用25MHz 时钟来生成 PRBS 模式。 我必须检查这个、并将告诉您。 同时、这是我的电子邮件地址:Nasser.mohammadi@ti.com。

    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    提前感谢您。 我将直接向您发送电子邮件。 谢谢、Curtis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅电子邮件至 Nasser.mohammadi@ti.com
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Curtis、

    我检查过这个。

    器件在 PRBS 串行器的其中一个输入上使用高速时钟。 此外、ATE 程序还在其中一个输入上使用高速时钟。 因此、无法使用25MHz 来生成 PRBS 模式。

    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    感谢您提供相关信息。 根据您答案的措辞、似乎可以从一个输入同步全部八个 CDR。 了解如何配置 DS280DF810以接受一个高速时钟来同步多个 CDR 或全部八个 CDR 将会非常有用。 您能否询问可以使用哪些输入、以及同步一个输入的全部八个 CDR 需要哪些寄存器设置?

    提前感谢您、Curtis  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Curtis、

    1)。 您可以 在任何输入上使用高速时钟整数倍的数据速率。

    2)。 高速输入时钟可用于本地和相邻通道-使用2x2交叉点路由到相邻通道。

    3)。 每个通道的 PRBS 发生器位于交叉点之后和 CDR 之后。 因此、每个通道都有自己的 PRBS 发生器;因此、PRBS 模式可能不会同步。

    4)。 DS280DF810在其输出端具有2x2交叉点。 这意味着您可以使用一个高速时钟为2个 PRBS 发生器种子。 在外部、您可以将 TXN 从一个通道连接到下一个通道 RXn、以便在第二组2x2交叉点上启用 PRBS。 总之、DS280DF810不支持单个高速时钟输入来生成8个 PRBS 模式。 使用单个高速锁、您可以生成4个 PRBS 发生器。 这可以通过两种方式来实现:   

    a)。 为 每两个通道提供高速时钟

    b)。 从通道的 TXN 外部连接到下一个通道 RXn。

    此致、、、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Nasser。 这是非常合理的-使用一个输入进行 IC 测试的方法是在提供一个输入的同时查看 TX 到 RX。 非常感谢您的帮助。 此致、Curtis