This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP401A:TFP401A

Guru**** 2943370 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP401, DS90C387A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/685538/tfp401a-tfp401a

器件型号:TFP401A
主题中讨论的其他器件:TFP401DS90C387A

您好!

我们的 TFT 将第一个像素(左上角和0、0) 称为奇像素、将第二个像素(0、1)称为偶像素。 我们将387a 的 A0-A3连接到 TFT 的奇像素 I/p、将387a 的 A4-A7连接到 TFT 的偶像素 I/p。

因此,我们希望第一个像素(即根据 TFP401的偶数像素和左上角(0,0))从 A0-A3输出,以及从 ds90c387a 的 A4-A7中输出第二个像素(即根据 TFP (0,1)的奇数)。  

如何进行 b/w TFP 和387a 连接?