This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP401A:TFP401A

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90C387A, TFP401A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/685472/tfp401a-tfp401a

器件型号:TFP401A
主题中讨论的其他器件:DS90C387A

您好!

根据 TFP401A 的惯例,第一个像素是偶数,根据 DS90C387A 的规定,第一个像素 是奇数,因此需要在 TFP401A 和 DS90C387A 之间进行连接。

我们正在关注这一链接、但我们仍然怀疑 R10至 R17是奇数甚至偶数。

您能否 向我们解释一下、如果我们使用 LVDS 显示、我们需要查看 DS90C387A 输出或 DS90C387A 的 TFP401A 输出、以进行像素连接。