This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9536:总线扩展器待机电流

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9536

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/685512/pca9536-bus-expander-standby-current

器件型号:PCA9536

大家好、

有人能告诉我、PCA9536在所有 I/O 设置为输出时的典型(或最大)待机电流是多少?  数据表仅涵盖 I/O 设置为输入的情况。

在我的应用中、输出在待机期间将设置为高电平、并且 不会提供任何可测量的负载电流。  它们将在我的3.3V Vcc 的10mV 范围内。

谢谢、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin、

    "在我的应用中、输出将在待机期间设置为高电平、并且不会提供任何可测量的负载电流。"

    -如果是这种情况、我认为通过将输入设置为输出、典型待机电流不会发生很大变化。 这背后的原因是、输出级是使用受电压控制而不是受电流控制的 FET 实现的(浪费的电流更少)。 大多数电源电流来自流经内部 FET 的泄漏电流。 输出节点和输入节点彼此相连、因此从器件的角度来看、上拉 FET (下面的 Q1)将馈入输入(触发器)。 输入很可能是一个栅极、如果为高电平、则会导通并向另一个 FET 产生少量电流(泄漏)、该 FET 将拉低。

    这里的电源电流将接近数据表中规定的 Vcc = 3.6V 时的0.2uA、因为该规格中的 Vi 被称为 Vcc、这与我们的情况类似。

    这是假设您在输出引脚上没有负载、就像在原始帖子中所述。

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Bobby!

    这对我来说很有用!!!

    Kevin