This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E10B09:IEC 61000-4-2测试在8KV 时失败

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD1E10B09, ADS1292, ESD401, TPD1E10B06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/709022/tpd1e10b09-iec-61000-4-2-test-failed-at-8kv

器件型号:TPD1E10B09
主题中讨论的其他器件: ADS1292StrikeESD401TPD1E10B06

您好!

我使用 的是 TPD1E10B09 (采用0402封装的单通道 ESD 保护器件)。 数据表中说明了 IEC 61000-4-2至+/-20kV 接触放电。

在我们的应用中、 TPD1E10B09直接位于 IO 端子和系统接地之间、基本上位于端子上。 在测试过程中、终端另一侧的器件(TI ADC)被销毁。

我们认为 TPD1E10B09无法承受、并导致下游器件损坏。 另一种可能是、我们没有正确考虑应用、可能器件已经完成了它的工作、但考虑到钳位所需的时间(即1ns)、我们的器件被销毁。

任何人能否建议、简单地使用 TPD1E10B09是否足以满足8KV 测试、或者我们是否需要其他东西。

谢谢

太棒了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请告诉我您使用的下游器件是什么?

    请参阅此培训系列、了解 ESD 二极管、尤其是钳位电压二极管。

    此致、

    Cameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron、

    首先、感谢您的链接。 这真的很有用。

    下游器件是 TI ADS1292 (ECG)、我们使用输入 IN1P 和 IN1N。  与输入引脚串联、我们有51k 电阻器、而在串联电阻器的 ADS1292侧、我们有47pF 接地电容器。 在电阻器的另一侧、我们有 TPD1E10B09、然后是连接器。

    TPD1E10B09的钳位电压为9V、我们认为使用51k 的输入电阻以及47pF 的电容器即可提供保护。  不过、我们可能需要添加一些额外的齐纳钳位二极管?

    谢谢

    太棒了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    TPD1E10B09的钳位电压不是9V、其击穿电压为9V。 这是器件开始传导电流的时候。 但是、动态电阻将决定 ESD 冲击期间的钳位电压。
    也许可以尝试使用具有较低钳位电压的 TPD1E10B06或 ESD401。

    您还可以将原理图的图片发送给我的电子邮件:c-phillips@ti.com。 我目前不了解设置

    此致、
    Cameron