This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVS0500:USB2.0的浪涌保护

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TVS0500, TPD2E2U06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/685481/tvs0500-surge-protection-for-usb2-0

器件型号:TVS0500
主题中讨论的其他器件: TPD2E2U06

尊敬的团队:

我们是否可以使用 TVS0500保护 USB2.0接口的数据线路?

此致、

NIR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TVS0500上的电容过高、无法传输 USB2.0信号。

    但是、您可以使用具有5.5A 浪涌电流保护的 TPD2e2U06。

    此致、

    Cameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Cameron 的快速响应。
    此致、
    NIR